This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC373:启动时、在 LE 使能之前输出 H

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766499/sn74ac373-output-h-before-le-enables-when-start-up

器件型号:SN74AC373

大家好、

启动 SN74AC373时  、LE 为低电平、但 Q 输出高逻辑电平、这是否正常? 或者、这是否意味着逻辑高电平是该器件的默认输出电压电平?

谢谢!

赵国强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    启动时锁存器没有默认状态。 请在此处查看常见问题解答: e2e.ti.com/.../737715

    输出处于未知状态、直至数据计时结束。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复!
    如果我想在启动时获得特定的逻辑低电平输出、您建议采用哪种方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    为了在启动时保证一个低电平状态、您必须在加电期间强制 LE 输入为高电平、而 D 输入为低电平。 一旦状态被设定(电源达到一个有效状态后的5ns)、那么 LE 输入可被切换至低电平并且输出将保持低电平。

    这通常通过系统控制器来实现、但我可以向您展示一个具有相同功能的逻辑电路(可能包含一些逻辑门、施密特触发反向器和 RC 无源器件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    非常感谢!
    如果您能向我展示您提到的逻辑电路、那将会很棒。

    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    我很抱歉不能尽快回复您。 我生病了几天。

    这可能是最简单的电路、可满足您的需求:

    带电阻器、电容器和施密特触发缓冲器的最左侧电路称为"上电复位"发生器。 这里有一个视频详细介绍了此电路:    

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。