This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:我可以这么做吗?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/775319/cd4504b-can-i-do-like-this

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件: CD40109B

亲爱的朋友

我想将 MCU 输出 信号(3.3V)转换 为 COMS 15V 信号 ,我可以 直接使用该 IC 吗?   或者必须需要  我执行3.3V --> 5V -->--- >15V ?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、欢迎参加论坛!

    CD4k 系列通常在3V 至18V 的电压范围内运行。 CD4504B 不能特别保证3V 时的任何类型的性能规格。 部分原因是该器件用作5V 转换器、将 TTL 或5V CMOS 信号转换为更高电压。

    如果您不关心 TTL 与5V CMOS 信号、我建议您使用 CD40109B 四路低至高电压电平转换器。 此器件用于3至18V 范围内的通用升压转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了 、谢谢