This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC04:需要热阻值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767792/sn74alvc04-thermal-resistance-values-needed

器件型号:SN74ALVC04

请提供器件 SN74ALVC04的热阻值(Theta JB 和 theta JC)和最高结温、这用于热分析。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alison、

    我可以在明天返回工作 θJB 和 θJC 时提交热模型申请。 有关 TJ (MAX)、请参阅此处的常见问题解答:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alison、
    我现在意识到我需要软件包信息。 您使用的是哪种 SN74ALVC04封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alison、
    我将需要封装信息来提交热特性化请求。 如果您有、请返回给我。

    现在、我将把这个线程标记为已解析/已关闭。 只需回复即可重新打开/通知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74ALVC00DGVR

    SN74ALVC04DGVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alison、

    感谢您提供信息。 我已提交过热申请、我们可以在2周内获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Alison、

    我有您请求的数据:

    SN74ALVC04DGVR SN74ALVC00DGVR
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值): 158.8 155.1 C/W
    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值): 67.9. 64.2. C/W
    Result - Theta JB (标准数据表值): 92.5 88.8. C/W
    结果- psi JT (标准数据表值): 11.9. 10. C/W
    结果- psi JB (标准数据表值): 91.4 87.7. C/W
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值): 不适用 不适用 C/W