This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108最大传播延迟?

Guru**** 2985550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0204, TINA-TI, SN74LVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/773667/lsf0108-lsf0108-maximum-propagation-delay

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0204、 TINA-TI、 SN74LVC8T245、 SN74AXC8T245

 LSF0108数据表在第7页和第8页的表中列出了 TPLH 和 TpHL 针对各种电路配置的典型值。  您能否为这些相同的电路配置提供最大值?  客户需要知道最大值、以便为计时建立误差预算。  我认为应将此信息添加到数据表中

我知道您在旧话题中说过:

LSF0108数据表在第7页和第8页的表中列出了 TPLH 和 TpHL 针对各种电路配置的典型值。  您能否为这些相同的电路配置提供最大值?  客户需要知道最大值、以便为计时建立误差预算。  我认为应将此信息添加到数据表中。

我想知道、LSF0204似乎是一个类似的器件、我们为其提供了最大规格。  给出了特定 RL 和电容器负载的最大规格。  我想我们可以对 LSF0108执行同样的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、
    我强烈建议您观看有关 LSF 系列转换器的视频系列、网址为 :training.ti.com/logicminute

    整个 LSF 系列由无源开关组成。 这些器件在其有源通道中不包含缓冲器、因此不会实际地为周围电路增加延迟。 延迟由其周围的 RC 组件控制、这些值可轻松计算。

    您的客户真正需要做的是确定其寄生电容、所需的上拉电阻器、然后使用_thes_值来确定延迟。 结果将远远好于我可以添加到数据表的任何内容。

    如果可以、我可以提供 LSF 的 Tina-TI 仿真、他们可以使用该仿真了解更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

    您能给我一个推荐的 RC 值吗? 客户希望在系统中支持65mH 的速度。 此时的 RC 值是多少? 延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、

    前面提到的 LSF 是无源开关。 低电平信号无延迟通过(极小~0.1ns)。
    高信号需要上拉电阻、走线电容、温度、电阻容差等、因此取决于 LSF 器件无法控制的外部因素。 通常、缓冲器件具有通过各种内部缓冲器级的真正传播延迟、但由于 LSF 是开关型器件、因此它没有 tpd 最小最大变化、而只是典型值。
    LSF0204可用作最小/最大值的参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、

    这些 GPIO 或任何接口工作频率是否为65MHz?
    工作电压电平/转换要求是什么?
    您可能会考虑使用 SN74AXC8T245、该器件支持>65MHz 的3.3V 转换。 对于5V 运行、请考虑 SN74LVC8T245。

    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas
    非常感谢
    CTM 的要求是快速3线 SPI 总线(55-63MHzMhz)、因此必须使用1.8V -3.3V 的自动双向电压转换。
    你有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、

    为什么 LSF0108 8通道器件适用于三线制 SPI 器件? 是否有多个器件?
    根据我的计算、在15pF 电容负载下、100ohm 上拉电阻器应在4.5ns 内达到最终值的95%。
    当电容值较低时、R 值可按比例增大。 如数据表布局指南中所述、将高侧靠近接收器器件将减少大部分寄生电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    非常感谢

    CTM 有两组快速 SPI。 因此我推广0108

    我将与 CTM 讨论该延迟值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Seasat。
    请在您找到更多信息后通知我。
    请与他们分享有关 LSF 的逻辑分钟视频、以了解架构和转换工作原理。