This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LSF0108-Q1:启用 LSF0108-Q1的滤波器

Guru**** 2975420 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767920/linux-lsf0108-q1-enable-filter-of-lsf0108-q1

器件型号:LSF0108-Q1

工具/软件:Linux

大家好、我想知道 LSF0108-Q1的正确用法。

数据表指示 LSF0108-Q1 的使能引脚 应 连接 到 GND 之间的滤波电容器、但 未 提及示例电容。

请 给我提供建议的值或示例用例。

此致、

Takashi Hayakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    µF µF 中其他去耦电容器的值、即0.1 μ F 或0.01 μ F。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 谢谢您的回答。