This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4558:关于 VCC 和 VBATT

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767950/txs4558-about-vcc-and-vbatt

器件型号:TXS4558

您好!

 

关于 TXS4558、我的客户询问一些问题。

(问题)

(1)对于上电、是否需要上电顺序?

或者我们是否需要关注电源程序? (VCC 和 VBATT)

 

(2) VBATT 始终输入到电源、但 VCC 重复上电/断电

VCC 不稳定、为2.95V⇔1.8V。 (它的电压在1.8V 至2.95V 之间变化。)

在这种情况下、对 TXS4558是否有任何影响?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    我会先看看这情况,然后作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    数据表中提到无需电源排序。
    该器件专为 Vcc 在1.65至3.3V 范围内运行而设计、因此在该范围内器件运行时不存在可靠性问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

     

    感谢你的答复。

    还有一个问题。

    当 VBATT 是电源输入且 Vcc=0V 时、输出状态如何变为?

    VSEL1/2 -> 0V?

    SIMI/O、SIMRST、SIMCLK -> 0V 或高阻态?

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    我在数据表中看不到这方面的明确答案、但由于这是器件运行的内部基准、我认为器件 IO 将彼此断开/Hi-Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

     

    感谢你的答复。

    我通知了您对我的客户的回答、我有一个问题。

    正如您所说的、当 Vcc=0时、到转换器的控制逻辑可能是低电平。

    同样、当 Vcc=0时、LDO 的控制逻辑可能是低电平。

    因此 LDO 输出可能为0V。

    如果没有放电,输出可能会保持不变。

    您是否认为 LDO 输出具有上述可能性?

    请给出一些评论吗?

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设两个 EN 引脚都保持低电平、则 LDO 输出在内部放电、并且 IO 端口彼此断开且处于低电平。