This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:正在寻找 VIH 阈值较低的替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/775089/sn74aup1g125-looking-for-an-alternative-with-lower-vih-threshold

器件型号:SN74AUP1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T125

大家好、

 VIH (min)= 1V 时、是否有与 SN74AUP1G125相似的器件?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    工作电压和应用要求是什么?
    您必须考虑使用与 TTL 兼容的 CMOS 输入、例如 SN74LV1T125器件、该器件在运行 Vcc 时具有较低的 VIH 值。
    这是否起作用?