This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:双向用法和 PWM 信号电平转换

Guru**** 2779785 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74AXC4T245, SN74AXC1T45, SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765772/sn74avc2t45-bi-directional-usage-and-pwm-signal-level-translation

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245SN74AXC1T45SN74AVC2T245

您好!

对于使用 Xilinx 的 Ultrascale FPGA 和我们的汽车微控制器的新设计、我将使用电压电平转换器 SN74AVC2T45将信号从1.8V 转换为3.3V。

问题是 SN74AVC2T45是否支持从1.8V 逻辑到3.3V 逻辑的200MHz PWM 单周期转换、反之亦然? 如果是、那么我可以通过电平转换器驱动的 PWM 最大速度是多少?

此外 ,由于 SN74AVC2T45在一个电路中有2个通道,我是否可以将2个通道用作双向通道? 标题"双向逻辑电平转换应用(9.2.2)"下的数据表将引脚 A2和 B1接地、当我们将该器件用作双向电平转换器时、是否需要这样做? 或者、我能否同时使用 A1-B1和 A2-B2组合作为双向通道?

 

此致、

Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madan、

    我将请我们的翻译专家查看此主题。

    同时、您能否提供更多详细信息?  该 PWM 信号的最小占空比是多少?  对于电压转换器来说,200MHz 已经是一个非常快的信号--如果您减小正脉冲宽度,有效频率将显著增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madan、

    数据表的特性部分提到了500Mbps 的最大数据速率、对于1.8V 至3.3V 升压转换、该速率为250MHz。
    因此、该器件可支持200MHz。
    此外、我们最近发布了 SN74AXC1T45和 SN74AXC4T245、它们也可以支持这些速度。

    SN74AVC2T45只有一个方向控制引脚、因此两个通道都将设置为 A 至 B 或 B 至 A。SN74AVC2T245支持双方向控制引脚、用于独立控制。
    您更喜欢这种方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    生成的 PWM 具有20%的最小占空比、范围在50ns - 10s 周期、10ns - 10s 占空比范围内变化。

    此致、

    Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的回复、我将查看在我的设计中使用的 SN74AVC2T245。

    同时、您能否查看我的 PWM 运行的占空比(生成的 PWM 具有20%的最小占空比、范围在50ns - 10s 周期、10ns - 10s 占空比范围内变化)、并确认您提到的 VLT 仍然保持良好状态?

    此致、
    Madan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    需要补充的另一个问题是、  

    我想知道  负载电容为20pF 且 PWM 信号为200MHz 的 SN74AVC2T245的 A 和 B 输出的最短和最长上升时间和下降时间是多少?

    我的要求是在负载为20pF 时、上升/下降时间小于3ns。 器件是否支持此功能?

    此致、

    Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madan、

    请参阅有关输出转换时间计算的常见问题解答。
    e2e.ti.com/.../718814
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    我注意到您说"1.8V 至3.3V 上行转换为250MHz"这是否意味着它不支持3.3V 至1.8V 的转换为250MHz?

    此致、
    Madan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持的频率取决于输出电源电压。 器件的输出电压越高、运行频率(最大数据速率)越高。

    因此、对于3.3V 上行转换、数据速率更高、但对于1.8V 输出电源、支持的数据速率更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于从1.8V 到3.3V 的转换、它将支持的最大数据速率/频率是多少?

    此致、

    Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、1.8V 至3.3V 时的最大500Mbps。