This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:关于输入端子的绝对最大额定值

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/774456/sn74ls06-about-the-absolute-maximum-rating-of-the-input-terminal

器件型号:SN74LS06

你好。

SN74LS06的绝对最大额定值的最小电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加论坛!

    您需要查看的规格位于电气特性中、称为 V_IK。 钳位电流为-12mA 时、不要超过-1.5V。