This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:合适的器件

Guru**** 2867120 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T245, SN74AUP1T17, SN74AUP1G17, SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772177/txb0104-suitable-part

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245SN74AUP1T17SN74AUP1G17SN74AUP1G34

尊敬的团队:

对于 LED CLK/DATA 5MHz 输出、我需要一个转换缓冲器将1.8V 更改为3.3V。

时钟将是串联时钟、是否需要 Smith 触发器?

 TXB0104是否适合此处? 或者您会建议 另一个?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TXB0104是弱驱动器、如果数据需要高驱动强度、则 TXB0104不适用。

    您是否会考虑使用 SN74AXC4T245、它支持驱动强度为12mA、数据速率大于300Mbps 的1.8>3.3V 转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB0104或 SN74AXC4T245内部未构建施密特触发器。 因此、需要外部施密特触发器。
    否则、SN74AUP1T17可视为施密特触发转换器件、具有单通道输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:

    感谢您提供相关信息。
    因此、如果使用串联时钟、是否需要 Smith 触发器?
    如果是、您能否共享与串联时钟和 Smith 触发器相关的任何文档?
    我找不到说明系列时钟需要 Smith 触发器及其使用方法的文档。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    SN74AUP1T17似乎可以作为 转换缓冲器、用于将 LED CLK/DATA 5MHz 输出的1.8V 更改为3.3V、并包含施密特触发器。

    但我仍然 不明白为什么串联时钟需要 施密特触发器。

    请解释更多、


    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    如果时钟信号需要施密特触发器、我建议使用 SN74AUP1T17。
    请告诉我您选择的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:

    我可以建议客户使用 SN74AUP1T17。
    正如我提到过的、您能告诉我为什么需要这里的施密特触发器吗?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    根据客户的系统情况、可能需要或不需要施密特触发器。
    如果系统存在噪声或输入边沿较慢、则使用施密特触发器件将是有益的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:
    我们是否有缓冲器(没有施密特触发器)和缓冲器(有施密特触发器)是 P2P 设备?
    客户表示希望先使用缓冲器(没有施密特触发器)。
    如果发现问题、他们可以直接升级到缓冲区(使用施密特触发器)。
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    好了、SN74AXC4T245没有施密特触发输入。 但单通道 SN74AUP1T17具有 ST 输入。
    请在客户最终确定器件后通知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:

    您似乎不理解我的要求。
    您建议的两个器件不是 P2P。
    请再次检查。 谢谢。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    SN74AXC4T245是4通道非 ST 缓冲转换器。
    没有 P2P 等效的4通道 ST 缓冲器。

    对于 SN74AUP1T17、是单通道 ST 转换缓冲器。
    P2P 等效单通道 ST 逻辑缓冲器是 SN74AUP1G17、P2P 非 ST 逻辑缓冲器是 SN74AUP1G34。 AUP1G17和 AUP1G34都无法从1.8V 转换到3.3V。