This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AVC16T245:SN74AVC16T245 SPICE 模型的输出占空比问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AVC16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763549/tina-spice-sn74avc16t245-output-duty-issue-of-sn74avc16t245-spice-models

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74AXC8T245

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当使用 SN74AVC16T245 SPICE 模型时、我们发现输出占空比变化为44%、输入占空比为50%。 当我们把拐角从名义值改为弱值时,责任就变得更糟了。

那么、您会检查 SPICE 模型吗?  实际产品输出的占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaobin、

    我们的团队成员之一、我们来看看。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!
    此问题是否有任何进展?


    Xiaobin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiaobin、

    很抱歉、这是一个旧的 HSpice 模型、我们无法找到未加密文件、因此无法进一步验证 HSpice 模型产生的移位占空比的原因。 占空比在很大程度上还取决于实际 IC 中的工作频率。 在低频下具有50%输入直流电压的情况下、输出直流电压为~50%。 对于大于300Mbps 的更高运行速度、直流失真可能会从50%开始漂移至45%- 55%。 工作频率是多少?

    您是否会考虑使用 SN74AXC8T245器件及其 IBIS 模型进行仿真和使用、这应该比 SN74AVC16T245的 IBIS 模型好得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 的工作 频率 为 100~150MHz@1.8V 至1.8V 电平转换 、100~150MHz @1.2V 至1.2V 电平转换,100~150MHz @ 1.8V 至1.2V 电平转换。  数据速率加倍、达到200~300Mbps。 请提供 这三种情况下实际 IC 中的占空比漂移。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiaobin、

    特性部分中的数据表提到了器件支持的最大数据速率。
    在给定理想负载电容的情况下、1.2V 为100Mbps、1.8V 为200Mbps。 您在300Mbps@1.8V 和1.2V 电压下运行、这是无法保证的。
    因此、现在可以看到占空比失真。
    AXC 行为类似于 AVC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、什么是 AXC 和 AVC?

    我已经检查 了在200Mbps @1.8V 下运行的模型、但对于弱连接器、占空比也达到10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaobin、

    AXC 是与 AVC 器件等效(P2P)的新系列器件、但工作电压高达0.65V。

    因此、您可以考虑在 RJW 封装中使用 SN74AXC8T245 *2、而不是 SN74AVC16T245、该封装将小于 AVC16T。

    弱1.8V 仿真是一个临界情况、正如我在数据表特性部分中提到的、这些数字是典型条件下的最大数据速率。

    典型的物理 IC 应具有更好(更低)的占空比失真性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能提供 AXC 的数据库吗?   1.2V 和1.8V 应用的最大工作频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiaobin、

    我们没有 AXC 的数据手册。 但您可以在下面找到所有产品:
    www.ti.com/.../products.html
    并在此处阅读有关无干扰电源定序的应用手册:
    www.ti.com/.../scea058a.pdf

    1.2V 和1.8V 的数据速率性能类似于 AVC。