This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:电流消耗变为高电平

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/774249/sn74avc4t774-current-consumption-to-high

器件型号:SN74AVC4T774

我们将此电平转换器用于微控制器和 ASIC 之间的通信。

在不使用 ASIC 的最新 PCB 上、例如无通信时、电流消耗介于10mA 和高达35mA 之间。 但在我们2年前制造的原型上、它低于1mA。 由于 PCB 的电流消耗非常重要、这会导致一些问题。  

  

使能引脚上有一个51k Ω 的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal、您好!

    欢迎使用 e2e。
    从旧 PCB 变为新 PCB 有何变化? 哪个电源消耗的电流更高。 您是否已隔离器件以确认是否泄漏了额外的电流? 是否可能存在制造焊接短路/通量导致这种情况? 可能洗涤 PCB 会有所帮助?
    没有发生通信时是否有任何悬空输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas

    PCB 上没有变化。 我们将生成器件、现在出现了更高的电流。 为了验证电平转换器导致的泄漏电流 ISIS、我们切换了原型芯片和新 PCB。 电流消耗随电平转换器变化。

    谢谢
    Pascal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal、您好!

    好的。 您是否有完整的系统原理图? 哪个 Vcc 导致了这个更高的 ICC?端口连接到什么? 在较高电流消耗期间、是否有可用的电源和 A/B 通道示波器截图?