This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:施密特触发

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772828/sn74lvc8t245-schmitt-trigger

器件型号:SN74LVC8T245

大家好、

客户询问 、SN74LVC8T245是否具有施密特触发功能?

根据以下内容、我们的 LVC 产品系列应包含"全部"施密特触发器、对吧?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    否此特定器件没有施密特触发输入。 您参考的指南说明 LVC 包含具有施密特触发输入的器件、而不是每个器件都具有施密特触发输入。 客户是否需要施密特触发输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    如果客户对使用施密特触发器转换器感兴趣、请回复? 我可以将反馈发送给系统团队进行审查。