This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:OE 引脚的建议电压

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766541/txs0108e-q1-recommended-voltage-of-oe-pin

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好、

电流配置为 VCCA = 3.3V、VCCB = 5.0V (MCU)。

我 的客户 希望控制 MCU 侧的 OE。

是否可以向 OE 引脚输入5V 电压?

如果不可能,以下两种模式正在考虑之中。

·将 OE 连接至3.3V 并始终开启。 (无下拉电阻器)

·电阻分压5V 至3.3V 并将输入连接至 OE (使用下拉电阻器)

有任何问题吗?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji San:

    OE 引脚具有过压容限、因此可连接到 Vccb 电源。

    内部电路以 Vcca (VIH/ VIL 电平)为基准。

    在没有下拉电阻器的情况下、始终连接到 Vcca/Vccb 电源是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas–San

    感谢您的回答。

    您是否同意以下认可?

    OE 引脚连接到 VCC 时、不需要下拉电阻器。

    OE 引脚连接到 MCU 的 IO 引脚时、需要下拉电阻器。

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koji San:

    器件加电后、OE 引脚不应悬空。 在这种情况下(如第2种情况),则需要使用弱下拉电阻器来定义 OE。
    如果 Vcca 始终先加电、则 OE 可连接至 Vcca、因此不会悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas–San

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、

    高志林