This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:IT's 是否适用于 LVCOMS 推挽和漏极开路?

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/773357/sn74gtl2014-whether-it-s-suitable-for-the-lvcoms-push-pull-and-open-drain

器件型号:SN74GTL2014

大家好、

该器件适用于 GTL 至 LVTTL。 它是否适用于 LVCOMS 推挽和漏极开路? (例如、B 侧为推挽式、即 OD。)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我不建议将 GTL2014用于漏极开路应用。
    考虑使用 GTL2003器件来测量 OD 信号。 使用的应用和接口是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、

    应用是服务器、如果 B 侧是 OD 信号、有什么风险? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    GTL2014是方向控制和缓冲转换。 B 端口具有开漏输出、但不适合接受 OD 输入。