This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 封装 MF03A (LM4041)上的数据请求

Guru**** 2934170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767666/data-request-on-package-mf03a-lm4041

我正在使用采用 MF03A 封装的 LM4041AIM3-1.2 (前身为 National Semi 器件)。

查看数据表上的封装图、"Gage Plane"看起来像是位于引线的2个折弯之间。  我正在尝试确定最大引线高度。

如果 Gage Plane (0.008英寸)确实介于2个折弯之间、且它们的内侧半径为0.004英寸、并且引线厚度为0.005英寸、这会使最大引线高度大约为0.018英寸。  如果我只是计算 Gage Plane

导联的一半、则最大导联高度约为0.016"。  我只需要验证引线最大高度是否小于0.031"、除非有直线、否则这看起来是一个非常安全的裕度

两个折弯之间的剖面、该剖面未显示在工程图上。  您能告诉我我我的估计是否合理、或者图纸上是否有直线部分?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    让我与我的内部封装工程师讨论这一点、看看我可以提取哪些信息。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多个测量器件的引线高度典型值为18mil。 这就是我拥有的所有信息。 但愿这对您有所帮助。

    -Marcoo