This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:顶部标记

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772523/sn74lv1t126-topside-marking

器件型号:SN74LV1T126

您好、TI 支持团队、  

不久前、我们从供应商处收到了一个器件(X-ON)、我认为其顶部标记不正确。  

相关器件为 SN74LV1T126DCKR。 我查看了我们收到的器件的顶部标记、结果显示为"WNJ"。 我检查了 TI 数据表、以确认这是我们订购的器件。 数据表显示"WN3、WS"是正确的顶部标记。 我联系了供应商(X-ON)并提供了错误的顶部标记图片、然后他们将我重定向到这里。  

下面是我发送到 X-ON 的图像。

下一个行动方向是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面的器件标识工具查找网站中看不到 WNJ 的顶端标记:

    XON TI 的授权经销商吗?

    请参阅以下 TI 的质量政策和反假冒政策:

    www.ti.com/.../anti-counterfeit.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Mouser Electronics 购买 X-on -是的授权供应链-帮助客户- Mouser 是否向 X-on 发送了错误的商品?
    为什么不能回答这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    感谢您确认该器件是从 Mouser 购买的。 我会向质量团队询问在这些情况下应遵循的标准程序。 我认为 Mouser 应该负责。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    这是 TI 的有效器件、我们的 CQE 对此进行了确认。  

    我将与数据表团队合作、更新器件标识。

    2019年6月4日

    顶部符号现已更新到数据表中。

    感谢您的耐心、如果有任何问题、请告诉我。