This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:每个端口和 GND 之间的电容

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/773372/txs0102-capacitance-between-each-port-and-gnd

器件型号:TXS0102

数据表第6.5节介绍了3个 CIO。  

请允许我确认。  它们是每个端口和 GND 之间的电容吗?  如果没有、您能否提供这些值?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki San、

    是的、这些值是具有.r.t GND 的 IO 引脚电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San

    谢谢!

    此致、Taki