This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4555:TXS4555

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS4555, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766575/txs4555-txs4555

器件型号:TXS4555
主题中讨论的其他器件: MSP430FR4133

大家好、

在我们其中一个项目的实施阶段、我需要将 TXS4555组件与 MSP430FR4133微控制器相连。

的确、在 TXS4555数据表中有三个引脚 I/O、RST 和 CLK、但我无法理解如何将它们连接到 MSP430FR4133微控制器。

  1. 是否可以连接这两个组件?
  2. 如果是、我应该使用微控制器的哪个引脚?

感谢您的协作。

此致

Davide Ciannamea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    欢迎使用 e2e。

    这是通用电压转换应用吗?
    MCU 和外设上的电压电平是多少?
    TXS4555是用于 SIM 卡连接的特定于应用的器件。
    还有其他电压转换器件可供通用使用。 请告诉我有关系统和所用接口的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    感谢您的回答。

    这是通用电压转换应用吗? 否
    MCU 和外设上的电压电平是多少? 3.7V

    根据 ETSI 标准、我希望允许我们的远程系统能够通过 SIM 卡与器件通信并通过命令发送相应的器件。

    此致
    Davide Ciannamea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    此器件用于与 SIM (3G)卡和基带处理器进行集成。 SIM 卡具有这3个信号、用于连接基带处理器(SOC)中的相应引脚。
    MCU 是通用处理器、可能没有用于 SIM 卡互连的这些特定信号。 您可以使用 TXS0104作为用于连接的通用电平转换器。