This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4007UB:CD4007UB

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4007UB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766450/cd4007ub-cd4007ub

器件型号:CD4007UB

大家好、我的论文正在 JACS 中讨论如何将 CD4007UB 用作传感器应用、我希望了解有关 CD4007UB 中 n-FET 的一般器件参数。 无论如何、我是否知道 n 型应用的栅极电介质和栅极材料的厚度? 如果可能、我还能知道通道长度和宽度吗? 我认为栅极电介质是 SiO2、栅极电极是 N 极硅。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是,这是我们无法分享的信息。 我希望您的纸质审核流程进展顺利!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是、我能否简单地知道用于栅极电极的材料? 我希望在原理图中指明该部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很遗憾、我也没有提供这些信息。