This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:使用 cd4046b 设计自动调优电路

Guru**** 2895510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B, LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772197/cd4046b-designing-an-autotune-circuit-with-cd4046b

器件型号:CD4046B
主题中讨论的其他器件: LM331

您好!

是否可以使用 cd4046b 实现类似的效果?

我正在尝试实现 Buchla 合成器式相位锁定电路、该电路将主合成器 VCO 锁定到外部音频输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierluigi、
    我认为这不是您要寻找的 PLL 类型。

    该器件仅专门处理方波。 我看到它最常用于方波载波的频率调制或解调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。 我已经在数字领域实现了所需的效果、但在这个设计中、最好通过类似的方式实现。 您能否建议使用 TI 器件来跟踪音频输入频率和输出电压?
    再次感谢您的观看
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这样的电路会非常复杂--可能包括许多运算放大器和滤波器来隔离各个频率。 您可以尝试询问 TI 的运算放大器团队--只需打开一个新话题并选择任何运算放大器器器件型号,即可得到他们的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我不需要将任何频率与音频输入隔离、只需获取与输入频率成比例的电压即可。 我们可以读取该电压、然后对其进行重新扫描、以实现最佳使用。 有人告诉我、我可以选择 VCO 电压来获得该电压。 您对这种方法有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierluigi、

    LM331最终可用于此目的。

    另请参阅以下链接:

    www.electronicdesign.com/.../whats-all-frequency-voltage-converter-stuff-anyhow

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kai,最后给了我一些帮助! 我有红色的应用手册 lm331。 说我们不需要超过20-50毫秒的转换器来设置输出、您对 pdf 中显示的电路有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Pierluigi、

    我认为 LM331是唯一一款精确度足以达到正确注释的频率到电压转换器。 这是音乐时的主要关注点、对吧? 另一方面、与所有模拟工作器件一样、它需要特定的稳定时间才能完全稳定到最终值。 稳定时间主要取决于频率、转换非常低的频率总是很棘手。 在这里、数字方法将明显胜过任何模拟解决方案...

    我会使用 LM331构建电路并进行实验。 我相信这会很有趣... :-)

    Kai