This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165-Q1:有关内部块的查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767852/sn74hc165-q1-inquiry-about-internal-block

器件型号:SN74HC165-Q1

你(们)好。

我的客户在设计 SN74HC165-Q1时未 连接 GND。

他们用错误的回路开始大规模生产。

但是 、它实际上根据输入运行输出。

因此、客户对在未连接 GND 的情况下如何运行有疑问。

他们希望通过内部块或电路进行解释。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    令人惊讶的是、这不是我第一次看到这个问题。

    所有答案都包含在您提供的图片和数据表中、但我很乐意详细介绍。

    首先、请务必了解该器件具有负钳位二极管(与其他所有 CMOS 逻辑器件一样):

    从上表中可以看出、数据表列出了 Vi < 0V 时钳位二极管的最大电流为20mA。 这表示存在二极管。

    需要注意的下一个重要事项是 CLK_INH 引脚是标准 CMOS 输入:

    此外、我们可以从您的图像中看到 CLK_INH 引脚直接接地:

    最后、我们可以将这些信息汇总在一起、以显示正在发生的情况:

    在上面的简化图中、我只显示了一个表示为 CMOS 反相器的 CMOS 输入(CLK_INH)和一个通用输出(Qx)(也表示为 CMOS 反相器)。 这是标准逻辑器件的一种非常典型的结构。

    电流通常从 VDD 流过内部逻辑、然后流过 GND 引脚、如上面的橙色和红色箭头所示。  由于未连接接地引脚、因此返回电流不能以这种方式流动、因此它会找到不同的路径。 绿色箭头表示返回电流如何流经输入负钳位二极管、然后照常进入接地。

    这可能会有问题、原因有多种。

    (1)二极管的额定电流仅为20mA、而接地引脚的额定电流为50mA。 如果器件的总灌电流大于20mA、这会影响可靠性。

    (2)流经二极管的电流会产生压降、这将改变 HC165的工作电压。 在大多数逻辑系统中、这不是一个大问题、但它可能会在后续级中导致过多电流。

    (3)由于输入并非真正设计为提供接地的低阻抗路径(实际上、它设计为高阻抗输入)、因此所有负转换都可能显著减慢、这也可能不会导致任何重大问题、 但是、许多 CMOS 系统对输入转换速率有限制。

    作为一个修正,我建议连接接地引脚--我认为你已经知道这一点,但我必须提出正式建议。