This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16L8A-2M:不使用 PAL16L8A-2M 引脚

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16L8A-2M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767559/pal16l8a-2m-pal16l8a-2m-pin-not-used

器件型号:PAL16L8A-2M

尊敬的所有人:

我需要有关 PAL16L8A-2M 的信息。

我不是可编程逻辑阵列方面的专家、我有以下问题:如果我有一些输入和输出"未使用"、那么原理图中这些引脚的更好配置是什么(上拉至 Vcc、下拉至 GND 或"未连接")?

提前感谢您的回复。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、
    适当的做法是将任何未使用的输入偏置为有效的逻辑电平。 这可以是 VCC 或 GND、具体取决于更适合您的电路板/应用的器件。
    如果您有一个未使用的输出(配置为输出)、那么它可以保持悬空。
    如果它可以是三态或输入、则最好使用弱上拉或下拉来处理它、以确保它永远不会浮动。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wade:
    非常感谢您的回复。
    另一个问题:在下拉情况下、建议在引脚和 GND 之间连接一个低值电阻器(例如100R)还是0r?
    提前感谢。
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从功能的角度来看、两者都可以正常工作。 实际上、它可以直接连接到 GND 或 VCC。
    但是、从稳健的设计角度来看、最好包含一个电阻器来防止出现错误。 这可能包括探测、或者如果同一网络上的器件与 VCC 或 GND 短路、则会限制电流。 由于电阻器焊盘可用于蓝色接线、因此在制造后还可以更好地修改设计。
    选择上拉或下拉的最佳值。 您需要考虑最坏情况下的泄漏以及一些裕度。
    该器件的输入泄漏列出了200uA VCC=5.5和 Vi =5.5V 时的最坏情况。
    在泄漏电流这么低时、我会考虑使用10倍的电流。 因此、在5.5V 范围内选择2mA 的上拉或下拉电阻。 这是2.75K。 这可以安全地向上或向下舍入到2.7K 或3.3K 的下一个常见电阻器尺寸。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很明显。
    非常感谢。
    此致

    Stefano