This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:关于 CD40106B 的可调阈值电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40106B, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772564/cd40106b-regarding-adjustable-threshold-voltage-of-cd40106b

器件型号:CD40106B
主题中讨论的其他器件: LM339

您好!

在数据表中、我无法确定 IC CD40106B 的阈值电压(VT+和 VT-) 是否可调。 如果是、请告诉我如何做到这一点。 如果否、您是否会建议使用另一个具有可调阈值电压的六路施密特触发器 IC (反相或同相)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    施密特触发缓冲器没有可调的阈值电压。 至少、我从未见过这样的情况、现在我已经成为 TI 逻辑专家大约4年了。

    为了更改阈值、您必须使用比较器并自行设计反馈电路。 如果您有兴趣采用该路线、我建议您打开一个具有比较器器件型号(例如 LM339)的新帖子、以便通知比较器团队;我相信他们可以帮助您解决正确的电路问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我还想问一件事、我可以使用同一个 IC 来获得无干扰输出吗? 毛刺峰间电压大约为10V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论电源电压如何、10V 输入端的"干扰"都会切换输出。 CD40106B (在15V 电源下运行)的最小迟滞为1.6V。该值是将由施密特触发输入抑制的最大噪声值。 任何大于1.6V 的输入变化都可能导致"干扰"

    如果您的输入"干扰"持续1ps、器件将完全没有时间切换、并且不会产生影响。

    如果你要提供一些细节,我可以提供更好的答案…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ishank、

    您可以指定常规信号吗? 是"干扰"、还是要抑制的"干扰"噪声?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    从外部通信的输入信号的电压电平大约为12V 峰间脉宽10usec。 是的、 这些毛刺脉冲是输入中的噪声信号、其电压电平高达10V、我希望抑制该信号、以便输出电平不会改变。  请告诉我解决此问题的方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ishank、

    如果不了解您的应用、我建议引入一些低通滤波来滤除这些不良干扰。

    您的常规信号是什么(振幅、频率、波形等)? 您能否显示常规间期和干扰的示波器图?

    Kai