This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-EP:输入阻抗

Guru**** 2766545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/773556/sn74lvc1t45-ep-input-impedance

器件型号:SN74LVC1T45-EP

我们是否可以确认以下内容?

我正在尝试验证 SN74LVC1T45-EP IC 上‘A’输入的正常工作输入阻抗是否高于100k 欧姆。  如果能帮助解决这一问题,我们将不胜感激。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    输入阻抗可通过 DS 中的泄漏参数进行估算。
    在最坏的情况下、端口具有+/-6uA 的泄漏电流、5.5V 至 GND。 这会产生916.6K Ω 的最小阻抗。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水