This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:阈值电压

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/773128/sn74lvc2g14-threshold-voltage

器件型号:SN74LVC2G14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G14

您好!

我们的客户使用 SN74LVC2G14、对阈值电压有疑问。

您是否具有阈值电压与 VCC 的特性?

我在图9中查看了 SN74LVC1G14的特性。 在 DS 上。

该图是否只是根据电气特性创建的?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aoyama-San、您好!
    是的、图9。 内插阈值电压与 VCC 间的关系是给定电气特性的内插数据。

    我们建议使用给定值的线性内插、以获得所需电源电压的适当最小/最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。 我将创建特性和的图
    将其发送给客户。

    谢谢、
    Naoki Aoyama