This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:关于输入/输出引脚

Guru**** 2866950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766542/txs0108e-q1-about-input-output-pin

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好、

电流配置为 VCCA = 3.3V、VCCB = 5.0V (MCU)。

当 OE =高电平时、是否存在直通电流流向输入/输出端子的情况?

例如,当 MCU:H 时,电平转换器:L 时,是否会产生大电流?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koji San:

    当 OE 为高电平时、此器件被启用并且一旦输入被驱动为低电平、输出跟随输入变为低电平。
    该器件充当开关;将低电平从输入传递到输出、当输入为高电平时、使用内部上拉电阻器将输出拉至高电平。
    电流消耗是通过连接到通道的电源和上拉电阻器实现的。
    您可以在此处阅读有关 TXS 器件的信息:
    www.ti.com/.../scea044.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas–San

    感谢您的回答。
    我知道。

    此致、
    高志海希