This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:MDC/MDIO 电平位移 IC

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767331/lsf0102-q1-mdc-mdio-level-shift-ic

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0102-Q1

尊敬的团队:

 LSF0102-Q1是否适用于 MDC/MDIO 电平位移 IC?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    是的。 这支持开漏通信、如 MDIO。
    电压电平是多少?数据速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas

    感谢您提供相关信息。
    1.2V=>1.8或3.3V MDC (时钟)。
    只需确保为客户提供合适的器件。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    1.2V 至3.3V 或1.8V 至3.3V 使用 LSF 是正常的。
    可实现1.2至1.8V 的电压、但接近数据表中所述的工作裕度。
    我建议使用 TXS0102-Q1、但 Vcca 范围中未列出1.2V。