This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102高功耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767596/txs0102-txs0102-high-consumption

器件型号:TXS0102

您好!  

我使用的 TXS0102电平转换器介于4.5V (VCCB)和2.5V (VCCA)之间。  

2个信号中的 ON 是从与非门到 MCU 的;该信号正常工作。  

第二个是来自比较器(连接到同一 MCU)、即使比较器输出应为0、其电压也为0.5V (或多或少)。  

当断开电平转换器时、比较器输出良好、为0V 并且全局消耗下降。

虽然下拉会有所帮助、但即使是1k、信号也会像上拉信号那样降至0.3V、并会增加功耗。  

您能解释一下吗?  

如果芯片损坏,是否因为 VCCB 在使能和 VCCA 之前?  

期待您的反馈!

此致、  

Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    TXS0102内有内部上拉电阻器(每个 A 和 B 端口为10K)。 这将产生额外的电流、该电流流入驱动器、驱动器需要将其灌入并能够将线路保持在低电平。  

    如果驱动器无法灌入电流、则电压电平会升高。 具有下拉电阻器将通过形成分压器来影响器件的输出 VOH。

    下面的应用手册中对这些影响进行了说明:

    www.ti.com/.../scea054a.pdf