This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC125:用于扩展 SPI 通信距离的 SN74AHC125

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767343/sn74ahc125-sn74ahc125-used-for-extend-spi-communication-distance

器件型号:SN74AHC125

你(们)好

我们是否可以使用 SN74AHC125延长  SPI 通信距离?

它们使用 SPI 来驱动8 级联 LED 驱动器、SLCK 为4MHz。 由于 MCU 到最后一个 LED 驱动  器的距离约为1.5米、因此 SPI 的信号很差、因此他们希望在每个 LED 驱动器之前添加一个 SN74AHC125。 这 是否可行? 或者您还有其他好建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每20cm 有一个缓冲器应该可以正常工作。 每个缓冲器都会有一个延迟、但它不够大、我想没有从器件到主器件的信号。

    其他提高远距离信号质量的方法是使用具有更高电压或差分信号的单根总线、但这需要主器件和每个从器件上的驱动器和接收器芯片、因此无法改善 AHC 缓冲器。