This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:PIN_D 的输入阻抗

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767364/sn74lvc1g373-input-impedance-of-pin_d

器件型号:SN74LVC1G373

你(们)好

我的客户要求提供有关 PIN_D 输入阻抗的信息

请进行检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    D 引脚具有高输入阻抗、可根据输入泄漏电流电气规格进行计算。 对于5.5V、流入或流出引脚的最大泄漏电流为1uA。 最坏情况下、输入阻抗为5.5Mohm。 通常情况下、泄漏电流以 nA 为单位、因此其电压要高得多。