This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:未施加 VCC 时的输出阻抗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126, SN74LV1T34, SN74LVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772243/sn74lv1t126-output-impedance-when-no-vcc-is-applied

器件型号:SN74LV1T126
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34、 SN74LVC1T45、 SN74AXC1T45

当不使用电平转换器时、我有保持输出高阻态的要求。 在本例中、VCC 将关闭。

我已经尝试过非三态版本 SN74LV1T34。 它不起作用。 这就是我想要使用 SN74LV1T126的原因。  当 VCC 为 gpne 时、我能否将电阻器从 VCC 连接到 OE 以控制高阻抗?

但是 、当 VCC 消失时、规格似乎并未实际提及任何有关情况的信息...  

请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edmund、

    我是否可以知道转换所需的电压电平? 您是否会考虑使用内置 Ioff 保护和 Vcc 隔离电路的双电源转换器、例如 SN74AXC1T45或 SN74LVC1T45?
    为了使输入/输出端口在 Vcc 为0V 时确保高阻抗、器件必须具有 Ioff 局部断电模式特性。 SN74LV1T34/SN74LV1T126没有此特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、Vcc 左侧浮动不同于保持在0V 的 Vcc。 Vcc 必须保持在或接近0V 以确保 Ioff 保护(IO 端口上为高阻态)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreya、

    我将5V 转换为3、3V。 但是、当电源关闭时(不是0V、但我不确定电源关闭时是否有放电路径)、我需要将转换器输出连接到其他器件。

    我不需要双向或方向控制。  

    您认为 SN74AXC1T45在我的应用中可以正常工作吗?  

    Br、Edmund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果必须使用0V、这是否有助于在电源轨上添加某种类型的繁殖电阻器? 如果是、我是否需要同时添加5V 和3.3V 电压??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edmund、

    支持 Ioff 的 SN74LVC1T45器件应适合您。 SN74AXC1T45不接受超过3.6V 的电压。
    同样、当 Vcc 引脚保持悬空且不保持在 GND 时、无法保证 Ioff。