This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125-Q1:PCB 上的最小焊盘距离

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/769553/sn74ahct1g125-q1-min-pad-distance-on-the-pcb

器件型号:SN74AHCT1G125-Q1

您好!

此请求者关于 CAHCT1G125QDCKRQ1 (DCK 封装):PCB 上焊盘的最小距离是多少? 由于数据表中似乎没有说明、您能否分享这些信息?

此致、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    数据表的第9页介绍了电路板布局示例。
    如果您需要其他信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    客户需要了解下方绿色箭头所示的最小距离。 您能否确认大于等于1.1mm (最小封装宽度)?
    从最坏情况尺寸(以红色突出显示)中、您可以计算出1.8mm - 2*0.46mm =~ 0.9mm、但这甚至小于封装。

      

    谢谢和 BR、
    KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KF、

    根据计算结果、标称值为1.38mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否有最小距离的数字?
    谢谢、Br、KF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KF、

    最小1.20mm 至1.55mm 最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Shreyas。
    BR、KF