请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0304 我在我的设计中使用 TXBN0304。 VCCB 为1.8V。 但在某些情况下、B1至 B4线路的逻辑电平输入可达到最大值2.2V。 这是可以的吗?
此致、
Kiran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.