This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123ADR 功耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767073/sn74lv123a-sn74lv123adr-power-consumption

器件型号:SN74LV123A

我 在我的设计中使用的器件是 SN74LV123ADR。 我想知道器件在 VCC = 5V 时消耗的最大电源电流。 准备电源分析时需要值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anoop:
    如果您要对 SN74LV123A 进行电源分析、首先需要知道它将如何运行。

    负载是多少?

    正在使用哪些计时组件?

    输入(触发)波形和频率是多少?

    所有其他输入是否保持在 Vcc 或 GND 上?

    获得这些信息后、我可以帮助估算器件的瞬时电流消耗和总功耗。

    如果您只想进行估算、那么我会说、该器件在为相对较大的计时电容器(1uF)充电时、电流消耗通常为~50mA。 但是、平均电流将要低得多、通常在小于1mA 的范围内。