This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45已烧毁并损坏、您知道发生了什么情况吗?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN65HVS881, TPIC6A595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764848/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45-is-burnout-and-broken-do-you-know-what-it-happened

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN65HVS881TPIC6A595

大家好、

     我的客户在其某些产品 中发现 SN74LVC2T45已烧毁。 下图是 烧毁后的 SCH 和产品。 您知道会发生什么情况吗? 您能给我们一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    除了电源上的连接和电压、该原理图没有显示任何其他内容。 您在此处所示的原理图 snip 没有任何问题。

    方向为 B 到 A 的信号传输设置。 B 端口上的输入电压电平是多少。 是否有输入信号波形范围? 输出通道将到达何处、每个通道尝试驱动的外部负载是多少? 这两个器件似乎都在烧毁。 此电路板/系统是新构建的、还是第一次测试应用? 器件的顶部标记是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    此问题是否有任何更新? 我现在将关闭此帖子、一旦您收到更多信息、您可以在此处回复、这将再次打开该主题以通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreyasRao,

         很抱歉、由于客户在度假而延迟回复。

    我想在下面向您展示图片。 B 信号来自 SN65HVS881 SOP 引脚和 TPIC6A595 SEROUT 引脚。 A 信号将到达 FPGA。 这是一个旧项目、MP 很长时间。

    你有什么建议吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我简要介绍了这2个器件、并看到输出具有10k 下拉电阻。 SN65器件的额定驱动强度为20uA。 请告诉我器件是否支持5/10k =~ 0.5mA 电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这款器件已投入生产很长时间、没有任何问题、请告诉我器件上的顶部标记。
    如果有任何其他可用的波形/范围、请务必共享。