This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:VCC UVLO 电压

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772586/sn74lvc8t245-the-vcc-uvlo-voltage

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

设计

对于 SN74LVC8T245、当 Vcc = 0时具有 Ioff 函数、但我们想知道 Ioff 是否有范围? 还是 UVLO? 例如、如果该器件具有1V Vcc、将会发生什么情况。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    我想知道转换的电压电平是多少? 新器件 SN74AXC8T245具有低于100mV 的 Ioff 保护、可在0.65V 至3.6V 的电压范围内工作。  

    我知道、确切地在0V 可能几乎不可能确保 LVC 中的 Ioff。 我认为、低于100mV 时、应确保 Ioff 保护与 SN74AXC8T245类似、但不像您在此处提到的那样在1V 时。 请告诉我。