This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771698/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17

器件型号:SN74LVC2G17

我需要 VT 和温度之间的相关性数据。

工作温度为0°C 至50°C
电源电压为5V。

如果没有这样的数据,我想得到类似的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎使用 e2e。
    我们无法在论坛上提供字符数据。 您为什么需要特征评定数据?
    电气表中提到的规格保证器件在整个过程和温度范围内运行。
    我们无法保证器件的运行具有更严格的分布、从而根据 char 数据实现更窄的温度范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    提出这个问题的原因是、我想知道逻辑电平在我们产品使用的温度范围内如何波动。