This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:关于上拉电阻器

Guru**** 2973390 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770062/txs0108e-q1-about-pull-up-resistor

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108E、 TXS0101

大家好

数据表具有以下说明。

当 kΩ 驱动为低电平时、RPUA 和 RPUB 的值为40 μ A。

当 kΩ 驱动为高电平时、RPUA 和 RPUB 的值为4k Ω。


请告诉我更改的机制?

此外,电阻的变化量是多少?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    请参阅下面有关 TXS 工作的应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas–San

    感谢您的快速响应。

    我读取了该文件。

    但我找不到。

    请告诉我对应回答的段落。

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San、

    关于内部电阻器的变化、我们没有 TXS0108e 器件的仿真、数据表中也没有提到这一点。
    根据 TXS0101/2仿真、10k 电阻器的变化范围为6.5K 至15k、对应于35-50%。 基于这一点、我估计 TXS0108电阻器的变化范围为26k 至60k (对于40k 电阻器)和2.6k-6k (2.6k 至6k)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas–San

    感谢您的快速响应。

    我了解这种变化。

    (它在-35%至50%之间变化)

    不能透露电阻值变化的工作原理?
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    对于开关机制、我没有答案。 我们无法访问设计信息(这是专有的)、许多在2007年使用此器件的设计人员可能不再在此工作。 您为什么需要了解开关机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas–San

    感谢您的快速响应。

    我的客户 感到阻力值发生变化是一种不可理解的感觉。

    因此、他们 希望了解开关机制。

    我事先告诉他们、很难解释电路的内部结构。

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San、
    谢谢。 如果还有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas–San

    感谢您的回答。


    如果有任何问题、我将与您联系

    此致、

    高志林