This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17波形

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766670/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-waveform

器件型号:SN74LVC1G17

你(们)好  

能不能有人告诉我 SN74LVC1G17的 O/P 波形的行为。

我已向 SN74LVC1G17的输入(A)注入10MHz 时钟、但输出为1.95V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、
    您使用的是 IBIS 文件中的哪个模型? LVC1G17_IN_33和 LVC1G17_OUT_33模型应用于3.3V 运行。