This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找具有 MUX 的电平 Sifter

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766586/look-for-level-sifter-with-mux

主题中讨论的其他器件:TXS02612

您好!

我的一位客户在寻找集成多路复用器功能的电平转换器。

以下是要求规格。

输入电压:1.8V

输出电压:3.3V

数据速率:超过30Mbps

您是否知道满足客户要求的此类器件?

谢谢、此致、

Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    San Kazuki

    我们确实有一些特定于应用的转换器件、例如 TXS02612、它具有电压转换和多路复用功能。 但是、它们是为 SDIO 或 SIM 卡等特定接口而设计的。

    您还可以联系多路复用器和信号开关团队、详细了解他们提供的以下器件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖基-圣、

    我们没有任何具有电平转换功能的2:1器件。  您需要将什么连接到您需要电平转换和2:1切换的开关?  我可以将此信息转发给我们的产品定义人员、他们希望设计此类器件。

    谢谢、

    Adam