This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:IBIS 仿真模型

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765886/lsf0204d-ibis-simulation-model

器件型号:LSF0204D

我已经在 LSF0204DRUTR 器件中寻找了 IBIS 模型 、但没有结果。  是否有一个替代器件可用作对缓冲器进行仿真的插件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    LSF0204D 不包含任何有源电路(即缓冲器)。

    我强烈建议您观看这个简短的视频系列、以便您确切了解该器件的工作原理:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这条链路、但我要看的是信号完整性、缓冲器位于一条线路的中间、因此是一个请求

    ibis 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我说过的、这不是缓冲器。 我可以尝试解释器件的工作原理、但我提供的链接更简洁。 它本质上是一个基于无源 FET 的开关... 因此、输出将为高阻抗、或者输入到输出之间存在短路(~10欧姆)。 I 提供的视频系列还涵盖了主要的信号完整性问题。