Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104E 主题中讨论的其他器件: TXB0302
您好!
我们将 TI TXS0104e 电平转换器用于 SWD 线路。 这似乎有点过分,但我想确保它始终有效。
我们有以下问题:我们需要闪存的3xMCU 有一条共同的 SWD CLK 线、每个 MCU 有50k 的复位下拉电阻(或在被实际编程之前)-这是根据 JTAG 规范进行的。 3x 50k 并联时使分压器具有 TXS0104 10k 上拉电阻、因此 CLK 降至2V 以下。 我可以将2k2上拉-但要检查其他选项。
问题:TXB 版本是否适用于 CLK 线路上的这些 PD?
是否有"不是那么快" TXB 版本? 我们的频率为~200kHz、因此实际上不需要50Mbps。
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo