This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G00:SN74AHCT1G00

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G38, SN74AHCT1G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765392/sn74ahct1g00-sn74ahct1g00

器件型号:SN74AHCT1G00
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G38

您好!

在搜索 74V1T03STR 的备选器件时、我可能会遇到最接近 的替代器件 SN74AHCT1G00DBVR。 而我正在寻找一个开漏型输出与非门。 您能否响应一个与 SN74AHCT1G00DBVR 等效的开漏。 我假设 器件的订购器件为 SN74AHCT1G03DBVR。 请确认是否有相同的可用性。

替代产品必须安装在生产板上。

等待更快的响应。

谢谢、此致、

苏布拉马尼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramaniam、

    我在 TI 产品系列中找不到同样具有漏极开路输出的 TTL 兼容型单与非门。

    我找到的最匹配项是:

    SN74LVC1G38 -具有漏极开路输出的单路2输入与非门(不兼容 TTL)

    SN74AHCT1G00 -单路双输入 TTL 兼容与非门(非漏极开路)

    您知道74V1T03STR 的输入信号是什么样子吗? 该器件的 V_IH 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些74V1T03STR 有多个。 74V1T03STR 的输入为5V 逻辑输入、TTL 类型的输入极少。 对于器件74V1T03STR VIH 最小值为2V、而我假设器件的输入范围为~ 3.5V 及以上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是理想情况、但如果输入高于3.5V、SN74LVC1G38很可能适合您。 数据表中的 VIH 官方值为0.7*Vcc,因此如果您的电源波动10%至5.5V,那么您的 VIH 值将变为3.85V。 实际的开关阈值更接近 Vcc/2、因此从开关角度来看、我不会看到任何真正的问题。

    更大的问题是功耗--如果输入如此低,输入端肯定会有击穿电流,该电流可能在~1mA 范围内,这比这些器件在输入正确的情况下通常消耗的功率要大得多。

    如果没有其他可用的选项,我会说要使用 SN74LVC1G38 --否则,必须重新设计电路板,以支持 TTL 兼容 NAND 和开漏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解到与非门的某些输入由工作电压为3V 的 IC 驱动。

    您的以下输入

    "数据表中的 VIH 官方值为0.7*Vcc、因此如果您的电源波动高达10%至5.5V、那么您的 VIH 值将变为3.85V。 实际的开关阈值更接近 Vcc/2、因此从开关的角度来看、我看不到这方面的任何实际问题。"

    我知道、IC SN74LVC1G38 可以使用5V 的上拉电压转换3V 逻辑。 如果 NAND IC 的工作温度范围为-40°C 至125°C、则逻辑转换将起作用。 请确认。

    谢谢、此致、

    苏布拉马尼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏布拉马尼亚姆、您好、
    这不是 TI 可以保证的--要防止正确更新电路板设计而增加成本,您需要承担风险。

    这两个问题是:

    (1)不低于 VIH 的可能性(在我看来、风险较低)
    (2)由于输入电压降低、过大击穿电流可能会损坏器件(在我看来风险适中)。

    如果是我的系统、我会对电路板进行修订。