This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC541:输出电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74FCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772171/sn74hc541-output-current

器件型号:SN74HC541
主题中讨论的其他器件:CD74FCT541

你(们)好

我们的客户正在寻找高输出电流的缓冲器。 该器件的输出电流(ABS)为35mA。 它们需要超过30mA 或40mA 的输出电流。 (此外、Icc 大于120mA)

它们还需要 OE 功能。(无三态输出。 当输入为 Hi-Z 时、它们具有 L 输出。)

是否有满足上述要求的器件?

我认为缓冲器的开路集电极类型符合要求。 但当输入为 Hi-Z 时、输出可能为高电平

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CD74FCT541的输出电流(仅灌电流)是我找到的所有'541函数中的最高输出电流。 它支持高达528mA 的总灌电流和140mA 的总拉电流。 每个引脚的拉电流高达30mA、灌电流高达70mA。

    我从未听说过任何响应"Hi-Z"输入的逻辑功能。 输入必须是有效的逻辑电平(低电平或高电平)。