This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH245A:三个器件型号需要 θ μ F 结至外壳

Guru**** 2503495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH245A, SN74LVTH244A, SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/769889/sn74lvth245a-junction-to-case-needed-for-three-part-numbers

器件型号:SN74LVTH245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVTH244ASN74LVTH125

您好!

 我 θ 以下产品的结点到外壳。

SN74LVTH245A                  TSSOP-20、PW 封装

SN74LVTH244A                  TSSOP-20、PW 封装

SN74LVTH125                   TSSOP-14、PW 封装

谢谢、
HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    这是 SN74LVTH125PWR 的热性能

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    119.0

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    54.0

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    60.8.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    9.6.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    60.3

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    我必须提交的另2个用于热建模。 我们可以在2周内得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    我有您请求的数据:

    SN74LVTH245A PW SN74LVTH244A PW
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值): 100.6. 103.3 C/W
    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值): 34.5. 36.8. C/W
    Result - Theta JB (标准数据表值): 52.5 55.3. C/W
    结果- psi JT (标准数据表值): 3.1. 3.5. C/W
    结果- psi JB (标准数据表值): 51.8. 54.6. C/W
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值): 不适用 不适用 C/W