This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH20T245:是否可以为器件的一半端口提供不同的方向?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH20T245, SN74AVC20T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772305/sn74avch20t245-is-it-possible-to-have-a-different-direction-for-half-of-the-ports-of-the-device

器件型号:SN74AVCH20T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC20T245

您好!

我正在进行一项设计、需要将1.8V 供电的微控制器连接到多个3.3V 供电的外设(主要是收发器)。

我总共有10个输入和10个输出在两个电压域之间移位。

查看 SN74AVCH20T245数据表的逻辑图时、该器件似乎可以独立运行其一半端口。 虽然这并不是很清楚、但我需要你们的确认。

我打算将器件集成到设计中的方法如下:

- VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V

- 1DIR = GND,1OE = GND (为了将1AX/1Bx 端口方向设置为:A 总线 B 数据)

- 2DIR = 1.8V,2OE = GND (为了将2轴/22x 端口方向设置为:A 数据到 B 总线)

此操作模式是否正确?

提前感谢您的帮助!

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、

    是的、器件中的2个方向引脚分别独立控制10个 IO 端口、因此您可以有10个从 A 到 B 的通道、而其他10个通道可以从 B 到 A、反之亦然。

    您是否知道您是否需要总线保持功能、或者是否希望使用 SN74AVC20T245?  

    您正在考虑采用哪种封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答!
    我的应用确实需要总线保持。 我正在考虑 BGA54封装。