This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:IOFF 支持

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762989/sn74lvc14a-ioff-support

器件型号:SN74LVC14A

E2E 逻辑论坛成员好、

SN74LVC14A 是否支持 Ioff?

我在数据表页1中看起来 SN74LVC14A 支持 Ioff、但是  在数据表页.8"电气特性表"中没有 Ioff 规格。

我知道八通道系列(如245、374)、1栅极、2栅极和 3栅极支持 Ioff、但栅极逻辑(如00、04、14和125)不支持 Ioff…

谢谢、

亚苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasu-San、
    SN74LVC14A 没有 Ioff 电路。

    感谢您在数据表首页找到错误-我已将其添加到我们的勘误表中以进行修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San、

    感谢您的快速回复! 我希望数据表能尽快更新。
    一些客户认为所有 LVC 设备都支持 Ioff ...

    谢谢、
    亚苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个简单的经验法则是、LVCxG (1G、2G、3G)产品将具有 Ioff、但是 LVC 系列器件是在 Ioff 技术可用之前开发的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys-San

    感谢您教授简单规则。

    我还向我们的客户介绍了简单规则、如下所示、

    由14引脚16引脚封装构建的 LVC 系列没有 Ioff、但您应该确认器件是否在数据表中具有 Ioff 规格。

    谢谢

    亚苏