This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:四通道 SPI 应用的正确解决方案

Guru**** 2965990 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TXB0106, LSF0108, TXB0104, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/771751/txb0106-correct-solution-for-quad-spi-application

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:TS3A27518E、 LSF0108、 TXB0104、 SN74AVC4T774

尊敬的团队:

我的客户希望找到适用于四路 SPI 应用(6个通道)的3.3V 至1.8V 电平位移+ 2:1开关解决方案。

但似乎我们没有这样的集成解决方案。

因此、他们想知道是否可以使用 TXB0106 + TS3A27518E。

我还看到前面使用 LSF0108的 E2E 问题。 我是否可以知道哪一个更适合四路 SPI?

请提供建议。 谢谢你。

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/627998?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=quad%20SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    四通道 SPI 接口与此处所述的接口不同。 这是具有多路复用功能的常规 SPI。
    四通道 SPI 接口为6个通道、具有双向数据、因此需要 TXB0106 (自动双向器件)。
    对于上面显示的图表、TXB0104或 SN74AVC4T774将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ShreyasRao:

    很抱歉、上图不是一个好示例。
    我的客户需要四通道 SPI 接口(6个通道)。
    因此、我建议他们使用 TXB0106 + TS3A27518E。

    谢谢你。
    此致、
    Jim