This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT125-EP:TJC

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770434/sn74lvt125-ep-tjc

器件型号:SN74LVT125-EP

请为 SN74LVT125QPWREP 提供 CJC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、
    我请求对其建模。 应在2周内获得结果。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 FYI、不会有 Theta JC (底部)参数。 这不适用于没有散热焊盘的器件。
    它将生成所有其他标准数据表参数。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、
    以下是指标。
    Theta JA-High K (标准数据表值):113.9.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值):35.5
    Result - Theta JB (标准数据表值):58.8
    PSI JT (标准数据表值):2.3
    PSI JB (标准数据表值):58.0

    这些将在队列中、以便在下一个修订版 DS 中更新。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"

    此致、
    涉水